NXP Semiconductors logo
選擇網站:
English
Accelerated lifetime test of SSL2101 surpasses 7,000 hours; Extends portfolio with SSL2102, new online design tool
November 04, 2009

恩智浦半導體建立LED驅動器的新標竿


SSL2101加速壽命測試超過7,000小時;SSL2102進一步壙展產品組合發佈最新的線上設計工具


 

【台北訊,2009年11月06日】 - 恩智浦半導體(NXP Semiconductors)今天宣佈其市電LED驅動器解決方案產品系列取得三項重大進展︰SSL2101 LED驅動IC成功完成加速壽命測試,配合的LED產品的使用壽命可達更長;推出用於SSL LED 燈具與模組的新產品SSL2102,該產品同樣整合市電調光功能;推出用於SSL應用的線上設計工具,協助工程師採用恩智浦的四款產品,輕鬆設計出LED照明產品,提升設計研發進度。

 

恩智浦半導體照明產品行銷與業務開發總監Jacques le Berre表示︰「LED照明的效能可望達到白熾燈的10倍,而根據製造商的報告顯示LED燈具壽命可超過5萬小時。關鍵的電子元件,尤其是LED驅動IC的可靠性對於LED照明產品的整體可靠性極為重要。我們正在進行的產品加速壽命測試已超過7,000小時,隨著測試的進行此一結果將會更加樂觀。現有的結果已建立了產業的新標竿,並證明恩智浦以市電為基礎的LED驅動IC已具備支持超長壽命照明燈具的能力。此外,我們最新推出的SSL2102產品和線上設計工具,能幫助創新的照明公司加快產品開發的腳步,並加速LED燈具在普通照明市場的普及。」

 

LED驅動IC的壽命測試

恩智浦正在進行一項產業內運作時間最長的LED驅動IC加速壽命測試。該測試自2008年12月開始迄今,維持零故障運作。截至目前,該測試運作時間已達7,000小時並仍持續進行中,證明了恩智浦以市電為基礎的LED驅動IC能完全滿足LED產品的長壽命要求。半導體產業的傳統壽命測試程式通常以1,000小時為測試基準,而恩智浦的測試則遠超出此一標準。

 

恩智浦正在進行的加速壽命測試主要針對今年稍早發布的業界首款整合可調光市電LED驅動IC產品SSL2101。恩智浦從標準生產的產品中,隨機抽取一批SSL2101 IC驅動器,在高壓力條件下進行測試,全部測試樣品在150°C的IC結點溫度下,運作超過7,000小時後仍保持完整的功能性。恩智浦採取多項測試與不同設置,以檢測在數種使用情況下的所有可能失效模式,其中包括持續開啟、開/關切換循環以及各種使用組合。根據壽命加速模型,SSL2101在實際照明應用中的推斷壽命估計如下︰

  • 105°C條件下,壽命超過6萬小時
  • 115°C條件下,壽命超過3.5萬小時
  • 125°C條件下,壽命超過2萬小時
  • 150°C條件下,壽命超過7,000小時

 

此項測試為恩智浦專案的一部份,旨在評估其最新LED驅動IC的實際壽命。此可靠性測試運作直到產品壽命自然終結。

 

最新LED整合市電調光驅動IC支援25W最大功率

SSL2102是恩智浦照明產品組合的最新產品,其深度調光能力可低至全光照強度的1%,並與多種調光器相容。此款尺寸小巧、高度整合、高效能的LED驅動IC是小型LED照明的新突破,是小型外殼密封LED照明燈具應用的理想選擇。

 

SSL2102適用於高效能和高功率因數LED照明燈具應用,其中包括︰8W到15W的小型應用;15W到25W的LED模組,應用於諸如LED聚光燈和投射燈;以及最大功率達25W的零售店專櫃展示用LED燈串。 

 

SSL2102的主要特點包括︰

  • 透過內置對數調光曲線以達到視覺自然調光
  • 支援市場上大部分調光器(例如雙向交流矽控閘流體TRIAC、電晶體)
  • 整合度高,所需有限的外部元件
  • 支援隔離與非隔離架構的開關電源設計
  • 擁有增強散熱功能的SO20寬體封裝
  • 最佳效能谷底開關檢測
  • 內建退磁檢測
  • 內建過熱保護功能(OTP)
  • 支援從整流市電電壓啟動

 

作為一款整合調光控制器及開關電源模組的LED驅動IC,SSL2102與SSL2101功能相同,但可支援更高的功率,使設計客戶能夠將一種設計應用於額定功率範圍更廣的多種不同類型的終端產品。

 

應用SSL線上設計工具

恩智浦最新發佈應用於SSL的線上設計工具,能讓工程師容易評核與測試恩智浦產品的LED驅動IC。此系列的恩智浦產品共四款,分別是用於可調光產品的新款SSL2102和SSL2101,以及用於非調光產品的SSL1522和SSL1523。

 

此一工具使工程師能迅速選擇所需的IC,在測試與驗證在2W到25W功率範圍內的產品設計,並可建立兩種不同的應用類型︰隔離式與非隔離式方案。該工具還可以幫助完成設計原理圖、元件和變壓器參數,計算設計效率,並提供效能損耗報告。其應用範圍涵蓋SSL小型燈具、LED電源模組、LED燈串、LED整流器、輪廓照明、字型燈照明及其他LED照明應用。

 

上市時間

SSL2102即將上市。欲獲得進一步詳情請參閱SSL設計工具新品網址︰

http://www.nxp.com/technical_support/designportal/ssl/index.html

 

欲獲得更多關於恩智浦照明解決方案的訊息,包括一系列完整的、連接市電照明技術的控制與驅動IC,請參閱網站︰http://www.nxp.com/experience_lighting

 

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體以其領先的RF、類比、電源、數位處理和製造方面的專長,提供高性能混合信號(HPMS)與標準產品解決方案。這些創新的產品和解決方案可廣泛應用於汽車、工業、消費、照明、醫療、電腦運算和智慧識別等領域。公司總部位於歐洲,在全球超過30個國家擁有29,000名員工,2008年公司營業額達到54億美元。關於更多恩智浦的新聞,請參閱網站www.nxp.com

 

前瞻性說明

本新聞稿中可能包含有關恩智浦半導體財務狀況、營運與業務成效的前瞻性陳述,以及恩智浦半導體關於這些內容的計畫與目標。由於其特性,前瞻性陳述中將包含風險和不確定性,因其涉及到一些事件, 並且依賴未來的環境,同時很多因素也會影響最終結果和進展,使之偏離這些前瞻性陳述的論述與暗示。

 

若需獲得更多資訊,請接洽:

張伊雯

楊孟潔

恩智浦半導體

精策公關

電話︰(02) 81709990

電話︰(02) 8768-1358#821

電子郵件︰esther.chang@nxp.com

電子郵件︰ vicky@kspr.com.tw