選擇網站:
English
搜尋
Product news
November 06, 2008

恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) 與和碩聯合推出全球首款僅有迷你卡一半尺寸的混合型DVB-T電視卡


恩智浦TDA18271矽調諧器和SAA7231NE A/V解碼器為筆記型電腦打造更小尺寸和更低功耗的高畫質類比和DVB-T電視接收功能


  【臺北訊,2008年11月06日】 -全球領先的先進半導體解決方案研發及製造公司--恩智浦半導體(NXP Semiconductors)今天宣佈,恩智浦與全球領先的設計、製造和服務提供商-和碩聯合(Pegatron)的合作專案,以恩智浦最新一代多標準矽調諧器TDA18271,成功完成了全球首款半迷你卡大小的混合DVB-T電視調諧卡的開發。和碩聯合採用了恩智浦最新一代多標準矽調諧器TDA18271和高度整合的恩智浦SAA7231NE A/V解碼器,該解碼器支援類比及DVB-T電視訊號的接收,可以接收來自包括有線和地面的節目訊號,並且具有超低的功耗,使其能夠被用於開發只有迷你卡一半大小的混合DVB-T解決方案。

 

和碩聯合產品經理許順富表示:「隨著PC TV市場的成熟,以及消費者對於其PC所具有的多媒體功能的瞭解逐步加深,如何將產品功耗最小化、減小產品的尺寸,並且同時提供更強的性能以及更為靈活的用戶體驗,這些都成為和碩聯合與其他供應商的差異點。恩智浦SAA7231NE是全球整合度最高、具有很高的功耗和成本效率、支援全球標準並且能夠將對硬體和軟體發展的工程需求最小化的解決方案,這些都使其成為我們開發針對筆記型電腦市場的半迷你卡混合DVB-T卡的最佳選擇。」

 

恩智浦半導體家庭娛樂事業部PC系統市場總監Martin Maloney表示:「配備了這種混合半迷你卡的筆記型電腦將讓使用者可在電腦上觀看和錄製類比及數位電視廣播節目,並且能夠享受到HD高畫質的電視節目。恩智浦SAA7231解碼器系列使得我們能夠幫助包括和碩聯合在內的製造商開發突破性的產品,這些產品把所有功能都整合在一個強大的單晶片解決方案內,而恩智浦的這一單晶片解決方案已經在PC TV系統領域得到了驗證。它鞏固了我們在研發方面的實力,並展示了我們對於消費者當前以及在可預見的未來對於PC TV觀賞體驗的期望的深刻瞭解。」

 

恩智浦SAA7231系列非常適合針對安裝了Microsoft Media Centre Edition (MCE)電腦的電視卡,它支援類比、DVB-T和DVB-S訊號接收,同時配備有一個整合的、符合MCE要求的IR控制器,能夠提供全功能的遙控。它擁有業界最高水準的視訊處理引擎可對類比A/V訊號進行解碼,可提供PVR和時移等功能;同時還具有自動調整2D雜訊抑制功能,提供了圖像品質。SAA7231還有通過驗證的三級Macrovision® 檢測線路,能夠確保視訊的原始類比訊號保護不受破壞。

 

 

關於恩智浦半導體

恩智浦是飛利浦在50多年前創建的全球十大半導體公司。公司總部位於歐洲,在全球超過20個國家擁有33,500名員工,2007年公司營業額約為63億美元(包含已分割的無線業務)。恩智浦提供半導體、系統解決方案和軟體,為電視、機上盒、智慧識別應用、手機、汽車以及其他廣泛的電子設備提供更好的感官體驗。關於更多恩智浦的新聞,請參觀網站www.nxp.com

 

前瞻性說明

本新聞稿中可能包含有關恩智浦財務狀況、運營與業務效果的前瞻性陳述,以及恩智浦關於這些內容的計畫與目標。由於其本性,前瞻性陳述中包含風險和不確定性,因為它們涉及到一些事件,並且倚賴於未來的環境,同時很多元素會影響最終結果和進展,使之偏離這些前瞻性陳述的表述與暗示。

 

 

若需獲得更多資訊,請接洽:

張伊雯

楊孟潔

恩智浦半導體

精策公關

電話︰(886 2) 8170-9990

電話︰(886 2) 8768-1358#821

電子郵件︰ esther.chang@nxp.com

電子郵件︰ vicky@kspr.com.tw